This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:功耗计算

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1172078/lmk05318-power-consumption-calculation

器件型号:LMK05318

您好:

数据表、功耗示例、第75页:

1) 1)为什么每路输出的数据表第75页的功耗计算中都有70mA?

Iddo_01 = 70 + 16 + 16 = 102mA
•Iddo_23 = 70 + 14 + 14 = 98mA
•Iddo_4 = 70 + 10 = 80mA
•Iddo_5 = 0mA
•Iddo_6 = 70 + 25 = 95mA
•Iddo_7 = 70 + 6 = 76mA

2) 2)如果所有输出频率相同、分频器分频值相同、则在上述数据表示例中70mA 会有何变化?

3) 3) TI 是否有软件工具可根据设计设置估算 LMK05318的功耗?

谢谢、

K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.、

    我将研究这个问题1)和2)。

    对于3)、目前我们没有功耗计算器。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.、

    在数据表示例中,每个输出的功耗都为70mA,因为它们使用的分频器值>6。 该数字是典型测量值、可在电气特性表中找到。 使用2到6 (65mA、典型值)的分压器值、您可以预期输出具有相似的性能 或使用 大于6 (70mA、典型值)的输出。

    此致、

    Jennifer