This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173875/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

您好!

请在1-20GHz 频段内为不同的放大器选择(#1至#7)提供输出功率吗? (在数据表中、状态#0、4和7的输出功率以图形的形式呈现(图6-8)。)

谢谢、

NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

     我们仅在转角处提供输出功率的特性数据和平均 OUTx_PWR 设置(0、4、7)。  OUTx_PWR 设置4和7之间的输出功率变化较小、而低于4时、输出功率将随着步长的增加而降低。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    已理解、感谢您提供信息。 但是、如果您也可以表格的形式提供数据、那会很好。

    谢谢、

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    如前所述、仅对  OUTx_PWR 设置(0、4、7)进行了特性描述。 这对您而言是否足够?

    如果需要其他设置、可以在 LMX2820EVM 上运行测试。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    是的、现在已经足够了。

    谢谢、此致、

    NIMA