This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:相位频率检测器?

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174175/lmk04821-phase-frequency-detector

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

一个问题- LMK04821 (和 LMK04828)相位频率检测器中的相位检测器还是仅相位检测器? 例如、环路频率是否锁定(由于电荷泵直流输出偏置而扫描到正确的频率)、或者频率是否必须足够接近以便仅使用相位检测器由环路捕获?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这些部件内置了相位频率检测器。 但是、您需要确保正确设置 R 和 N 分频器。 在这种情况下、VCXO 牵引范围可以关闭输入信号、以仍然实现锁定。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian、

    我只是检查一下、因为我们收到了 TI 的建议、即将回路电压锁定到 Middrail、然后释放以辅助锁定。

    谢谢、

    Derek