This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:LMX2581E

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174244/lmx2581e-lmx2581e

器件型号:LMX2581E
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我们计划将 LMX2581E 用作超外差架构的本地振荡器。

我们需要生成140MHZ 至240MHZ 的输出频率、以25MHz 作为参考时钟。

此本地振荡器的频率分辨率要求为1Hz 步长。

请建议合适的环路滤波器组件以及实现更佳相位噪声所需的各种 N 和 R 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于环路滤波器组件、您可以使用 PLLatinum Sim 工具。 此外、对于其他参数计算、还可以使用 TICS Pro 工具、该工具可以为所有所需频率提供寄存器设置。

    对于新设计、请考虑 LMX2572。 它不是引脚分配或程序兼容的、但它具有更低的电流、更低的杂散和更好的 PLL 噪声。  此外、它还添加了一些功能。 LMX2572具有32位的 PLL_DEN (PLL 分数分母)、而 LMX2581E 只有22位。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal