This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595有源环路滤波器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174222/lmx2595-lmx2595-active-loop-filter

器件型号:LMX2595

你好。

我使用的是带有源环路滤波器的 LMX2595。

我想锁定频率8GHz ~ 20GHz。

但它不能在 有源环路滤波器上工作、而是在无源环路滤波器上工作。

我连接了我的有源环路滤波器电路。  

出什么问题了?

感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何特定于使用有源环路滤波器的方法?

    LMX2595 VCO 范围在0至2.5V 之间变化、对于 VCO 校准、它将 VTune 设置为1.25V 左右(中间范围)并锁定 PLL。

    您可以使用 PLLatinum Sim 工具 并设计环路滤波器。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal