This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:LVPECL VOD 最大规格

Guru**** 2763405 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1168653/cdcm7005-lvpecl-vod-maximum-specification

器件型号:CDCM7005

大家好、

我的客户正在考虑将他们以前 的 CDCM7005设计重复用于新项目、并迫切要求检查以下信息。

- LVPECL VOD 的最大规格是什么? 数据表仅指定最小规格500mV。  

-使用 VOH 和 VOL 进行计算时、其最小值应为0.37V (VCC-1.55-VCC+1.18)、其最大值应为1.19V (VCC-2-VCC+0.81)、这与 VOD 规格500mV 不符。  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCM7005数据表中的图5显示了整个频率范围内的典型 VOD 值。 因此、上表中的最小 VOD 显示了较高工作频率下的振幅。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    谢谢! 我注意到、LVPECL 的 Fout 仅高达1500MHz。 为什么我们在图5中测试 VOD 电平远高于1500MHz?

    此外、客户正在使用 122.88MHz。 它看起来是880mVtyp。 它们需要 CDCM7005的最大/最小规格。 我们通常不提供此数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVPECL 模式下的时钟输出支持高达1500MHz、因此对于该图、只能读取高达1.5GHz 的频率。

    CDCM7005数据表仅显示典型的 VOD 值。 如果可以找到最大值/最小值、我可以在存档中查看 也是如此。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ajeet。 由于三星队的比赛非常匆忙、如果您能找到、我能不能在明天知道最小/最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我找不到详细信息并与内部团队进行了检查、如果我有任何问题、我将向您提供最新信息。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    您是否有要听到的内容? 很抱歉耽误你的时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    这是一个很旧的部分、恐怕我们没有 LVPECL 输出的最大/最小规格数据。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的跟进。 与典型规格相比、此类器件通常具有最大/最小规格的 x %、是否有任何指导? (凭经验)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我很快会再回来讨论这个问题。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    温和的提醒。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    很抱歉耽误你的时间、但我正在等待从内部团队获得意见。 我会在收到详细信息后立即向您更新。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您的耐心!

    在较低频率下、CDCM7005 LVPECL VOD 在 PVT 上最高可达900mV。 与图5上的 VOD 图相比、变化可能为+/-30mV。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的信息!!

    此致、

    Ella