This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 无法同时输出153.6MHz 和491.52MHz

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173803/lmk05318b-lmk05318b-cannot-output-153-6mhz-and-491-52mhz-at-the-same-time

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216

您好的团队:

 我的客户希望同时设置 153.6MHz 和491.52MHz、但不工作、是否有任何方法使其工作?

 用例:491.52MHz 用于 AFE 参考时钟、但由于我们无法生成491.52Mhz、因此我们必须降低至 368.64MHz122.88MHz、但这会导致 AFE 的 EVM 性能不佳。

 也许我们可以使这个 clk 起作用,而我们的 AFE 没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen,
    为了确保我了解、PRIREF 是491.52MHz? 该 SE 信号还是差分信号?  
    按照我在图像中看到的输出以及上面的陈述、客户 需要491.52MHz 的输出、您似乎需要三个频域、而此器件只能覆盖两个频域。  

    您能否列出:
    包括格式类型的输入
    优先级的参考

    所需的输出频率、包括格式类型

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

     Tks 供您回复。 但我想我不熟悉这种类型的器件、您能解释一下为什么这些频率中的491.52mhz 属于3个频域吗?

    此处附加了参考时钟描述范围。

    为了使此配置更加清晰、我还附加了客户配置文件:

    e2e.ti.com/.../lmk05318b_5F00_config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您确实需要2.4576GHz 的 VCO 频率或其整数倍的 VCO 频率。 LMK05318b PLL2 VCO 范围为5.5至6.25GHz。 因此、您不能同时生成两个频率。

    请改为查看 LMK5C33216。 该器件具有基于 BAW 的2.4576GHz VCO、可为您的频率规划提供出色的性能。

    此致、

    Julian