This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328:断电序列

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174557/lmk03328-lmk03328-power-off-sequence

器件型号:LMK03328

LMK03328是否需要断电序列?

我看到了以下文章。

LMK03328:電源オフ・シーケンスの標準はありますか μ タイミング-クロック μ s 和 タイミングフォーラム μ s -クロック μ s 和 E2Eサポートフォーラム μ s - TI μ s

我想知道、对于 VDD、VDDO 和 PDN 的时序是否有任何要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将所有电源引脚连接到同一电源轨、只需将其旋转即可。

    如果您有混合电源轨、建议首先下拉 PDN 引脚、然后下拉 VDDOx 和最后一个 VDD。

    此致、

    Julian