This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:PLL 不能被锁定,

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173264/lmx2491-the-pll-cannot-be-locked

器件型号:LMX2491

问题是这种情况。

电路结构:LMX2491 +外部环路滤波器+ VCO。   相位检测器频率为40MHz。

我已经验证了 VCO 的功能。 验证方法:断开 LMX2491、单独使用电压源为 VCO 供电、并调节电压。 VCO 可以输出随电压变化的频率、电压越高、频率越高。 它正常工作。 调整0.6至1.1V 之间的电压范围、以对应于我所需的工作频率。

将两个芯片连接在一起后、系统无法正常工作、因为 LMX2491不能正确输出 VTune 电压信号、只有大约0.01~0.03V。 我检查了所有寄存器、发现没有什么异常。 然后、我尝试将 R28寄存器的 Bit5设置为1 (默认值为0、我认为0是正确的)。 VTune 具有电压信号、但对于默认的3.1mA 电荷泵增益配置而言、该信号过高。 为了获得适当的 Vtune 电压值、我调整了电荷泵增益。 当它设置为8时、VTune 电压可以在大约0.9V 的电压下工作。 但最大的问题是 PLL 在任何情况下都不会被锁定。 DLD 检测全部为低电平。

附件是我的3个寄存器配置文件、请帮助检查其他设置是否不正确。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_1121_5F00_singletone.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_1121_5F00_ramp_5F00_positive_5F00_31X.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_1121_5F00_ramp_5F00_negtive_5F00_8X.txt   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    我查看了单音文本文件、VCO 相关寄存器设置正确。 如果 VCO 斜率为正、即 VCO 频率在 Vtune 增大时增大、则 R28[5]应为0。

    您已设置 TRIG1_MUX =输出 N/2、如果 VCO 已锁定、您应该会看到来自 TRIG1引脚的20MHz 信号。 您可以将该寄存器设置为输出 R/2、如果40MHz 参考时钟可用、您还应该看到20MHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 TRIG1_MUX =输出 R/2,我可以看到20MHz 信号;设置 TRIG1_MUX =输出 N/2、我看不到20MHz、但看到37.5MHz。

    我知道这是错误的。 但我不知道我应该怎么做。 R28[5]= 0、但电荷泵电压过低、约为0.03V。 Sch 和寄存器配置正确。 我该怎么做?

    参考时钟正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛回复可能会延迟至11月21日这一周。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    测得的 VCO 频率和振幅是多少? 什么是二次谐波(= 2 x fo)振幅?