This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:合成器中可能的转移状态失锁指示

Guru**** 2778165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174416/lmx2485e-possible-metastable-state-in-synthesizer-out-of-lock-indication

器件型号:LMX2485E

我们正在设计一个使用 LMX2485E 作为 VHF 无线电接收器中的本地振荡器的设计。  我们遇到了一个问题、即 LMX2485E 似乎卡在一个卡齐稳定状态、在这个状态下、它指示 PLL 在实际上处于锁定状态时已失锁状态。 我们目前正在努力确定一种机制、以可靠地使 LMX 进入这种状态、但尚未确定机制。  

通常可以指示合成器改变频率数千次、并正常运行、偶尔它会正常锁定、但 IC 的锁定线将保持在锁定状态。  当前 VCO 子频带中的任何后续频率变化都会使 IC 报告、尽管 PLL 已成功锁定、但它仍处于锁定状态。  这是一个线索、即如果随后指令合成器更改为另一个 VCO 子频带中的频率、这将暂时中断 发送到 LMX 的射频信号、失锁状态消失、并且 LMX2485E 似乎已经脱离了它卡在和中的准稳定状态 合成器现在可以设置为易受影响的 VCO 子频带中的频率、并且工作正常。

除了一个未放置在尽可能靠近其 IC 引脚的 VCC 100pf 去耦合器外、通常遵循 TI 建议的 LMX2485E 布局和去耦。 此问题已被剪切和捆绑、未解决。 该 IC 还安装在一个良好接地层上的多层 PCB 上。 我们可以访问多个不同的 IC 制造日期、而且问题都发生在所有情况下、因此我们不认为它与批次相关。   

我们将感谢为帮助我们解决这一问题提供的任何咨询、意见或协助。

此致

Robert Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们的专家将在感恩节之后作出回应。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Julian、这是另一条可能有用的信息、合成器的基准频率为500kHz、只有当调谐频率是200kHz 的倍数时才会出现此问题。 祝你度过一个美好的感恩节假期。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供的更多信息、祝您周末愉快。

    我们将很快做出响应。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    看来、我没有任何线索可以说明这种行为的原因。 您是否能够通过模拟锁定检测来验证此问题是否可以得到解决?

    将 R4[7:4]设置为0xAh (射频模拟锁定检测-推挽)。

    您应该在每个 FPD 周期看到负脉冲。

    我们可以使用简单的 RC 滤波器移除脉冲。