This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCL6010:CDCL6010

Guru**** 2877640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6474, CDCE906, CDCL6010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174713/cdcl6010-cdcl6010

器件型号:CDCL6010
主题中讨论的其他器件:TMS320C6474CDCE906

大家好

我使用 的是 Spectrum Digital 的 TMS320C6474夹层 EVM 板、无法读取板载 EEPROM (包含 CDCL610和 CDCE906的配置寄存器)配置寄存器

我能否获得与    TMS320C6474兼容的 CDCL6010和 CDCE906的建议设置/寄存器设置 、这两个  设置与 Spectrum Digital EVM 板的最佳比较

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aviv、

    很抱歉耽误你的回复、我是因为美国假期而外出的。

    遗憾的是、我们 不再为 TMS320C6474器件提供设计支持。 我尝试查找 EVM 的任何配置文件、但无法跟踪这些文件。 我不确定拥有  CDCL6010/CDCE906  器件的支持团队是否可以提供此类信息、但如果它特定于 TMS320C6474、 那么我无法提供此级别的详细信息。  

    此致、

    Ralph Jacobi