This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:请检查寄存器配置并为我进行检查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174771/lmx2491-please-check-the-register-configuration-and-check-it-for-me

器件型号:LMX2491

对于此配置、我分别在 TRGI1输出和 MOD 输出上设置输出 TRIG A 和 TRIG B。 TRIG A 和 TRIG B 来自带有 RAMP1的 FLAG0。 这可以通过寄存器看到。 但我的线性调频脉冲频率不等于我设置的频率。

 TRGI1输出和 MOD 输出被视为正常、时间是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaofu、

    如果不启用 斜坡(RAMP_EN=0)、您是否能够将其锁定到1502MHz 和1514.3MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 客户已启用它((RAMP_EN=1)。 您能否检查是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    寄存器设置看起来不错。 要进行调试、请确保在启用斜坡前锁定这些频率。