This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:数据表中未指定参数

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174253/lmk1c1104-parameters-not-specified-in-the-datasheet

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1104

你(们)好

我的客户正在考虑将他们当前的 Renesas 解决方案(ICS2304NZG-1lf)替换为我们的解决  方案、目前正在查看 LMK1C1104和 CDCLVC1104。

他们需要一些其他信息来帮助做出决策、您能帮助填写下表吗?

 

CDCLVC1104PWR

LMK1C1104PWR

输入电容

 

输出电容

 

 

周期到周期抖动

 

 

抖动:1 Σ

 

 

工艺偏差

 

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常不为缓冲器指定周期到周期抖动。 附加相位抖动是噪声的常见规格。

    LMK1C1104的输入电容典型值为7pF。

    我们将在感恩节之后研究其他参数。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面是我能够为您找到的一些参数。

    参数

    CDCLVC1104PWR

    LMK1C1104PWR

    典型输入电容 CIN_SE

     1.095pF

    7pF

    最大输入电容 CIN_SE

     1.267pF

     7.9939pF

    最大附加抖动( 包括工艺差异)

    为180 MHz

    VDD = 2.5、350fs  

    频率为250MHz

    VDD = 3.3V、100fs  

    156.25MHz

    VDD = 1.8V、20fs  

    VDD = 2.5、27fs  

    VDD = 3.3V、50fs  

    工艺偏差

    VDD = 2.5、1151ps

    VDD = 3.3V、450ps  

    VDD = 1.8V、850ps  

    VDD = 2.5、350ps

    VDD = 3.3V、225ps  

    对于输出电容、我建议为两个器件使用 IBIS 模型来估算 VOH、VOL 电平和上升/下降时间等 因为对于不同的容性负载、行为会随迹线和迹线而变化。 随着电容负载增加布线长度、情况会变得更糟。  

    IBIS 模型:

    LMK1C1104

    CDCLVC1104

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    阿西姆