This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:从接收器地址

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175768/cdce925-slave-receiver-address

器件型号:CDCE925

大家好、

 

我的客户正在考虑在电路板上使用多个 CDCE925、并对其从地址设置有疑问。

在数据表中、表5显示了从器件接收器地址。 它指出 A1和 A0是可编程的、并且用户可以寻址连接到同一 SDA/SCL 总线的多达四个器件。 表9显示了寄存器配置、看起来偏移[01h]位[1:0]用于设置从器件地址。

TI 在发货前是否为客户写入此地址?客户在获取 CDCE925后是否应写入此地址? 如果是后一种情况、那么当多个 CDCE925位于同一 I2C 总线上时、所有 CDCE925将具有相同的地址设置。 因此、客户需要在 PCB 上实施 CDCE925之前编写一个代码、我对吗?

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、  
    TI 在发货前不会对 CDCE925进行编程。 我们为客户进行编程的唯一时间是用于旋转和大批量生产。 客户必须自行对器件进行编程。  

    是的、客户需要在 PCB 上实施之前编写代码。  

    此致、  

    维森特