This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:电阻器独立复位每个 PLL

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175378/lmk03328-resistor-reset-each-pll-independently

器件型号:LMK03328

大家好、

我的客户正在寻找能够独立复位每个 PLL 的电阻器。

R12 [7]位复位两个 PLL

我在数据表中找不到这种电阻器。

如果 它在隐藏的电阻器中具有该功能,您能告诉我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、  

    将 R56[0]从1切换为0应可实现此目的。  

    同样、R71[0]也可用于复位 PLL2。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:

    感谢您的快速回复!

    明白了!

    谢谢、