This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:使用 MEMS 振荡器驱动 OSCin

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175120/lmk03806-driving-oscin-with-mems-oscillator

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件:LMK6C

尊敬的所有人:

我希望您的支持能帮助我了解 OSCin 输入时钟。

我想使用具有 LVCMOS 输出的 MEMS 振荡器作为外部基准、如图14 (数据表 SNAS522J)所示。  我没有找到任何有关"总频率稳定性"要求的信息。

能否使用25ppm 的 MEMS 振荡器作为 总体频率稳定性?

在高级方面、谢谢您、

AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  
    这不是问题、但请注意、如果 SE 输入小于 OSCin 的2.4V p-p 要求、图14是建议的配置。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  
    还有一件事、  
    我们有 BAW 振荡器、可用作这里的输入。 BAW (体声波)提供卓越的抖动性能。  
    此处需要什么输入频率和类型(即 LVDS、SE、LVPECL 等)?  
    这样、我就可以从我们使用 BAW 的 LMK6振荡器系列中推荐 PN。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我已经按照 图14中的建议使用了该配置。 我应该在电路板中替换100MHz 的 MEMS 振荡器(LVCMOS 拓扑 QFN-4)。  该振荡器的总 频率稳定性为10ppm。 因为我没有找到任何频率稳定性要求、所以我想知道是否可以使用具有不同频率稳定性的相同 MEMS 振荡器。

    谢谢、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:  

    我们有一个 BAW 振荡器、它是 LMK6C、是 LVCMOS 类型、频率稳定性为25ppm、不采用 QFN 封装、而是采用以下封装。  


    您可以使用频率稳定性为25ppm 的振荡器。  

    此致、  

    维森特