This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关同步模式类别的一些问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK00304, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174807/lmx2594-some-questions-about-category-for-sync-mode

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK00304、 LMX2572EVM

您好,

由于数据表 没有明确说明、我对  同步模式的类别和 MASK_SEED 函数有三个问题、如下图所示:

1.标记为红色和蓝色的两个类别1之间有何区别?

2.在标有红色圆圈的类别1中、

"需要同步模式"是否意味 着必须 将 VCO_PHASE_SYNC 设置为 1?

"无需软件/引脚同步脉冲"是否意味 着不需要同步输入、也 不需要切换 VCO_PHASE_SYNC 位? "如果是、 如何对同步操作进行三角同步?

正如我所知、当 启用同步模式时、通道分频器的一部分被作为 IncludeDivider 包含在内。 IncludeDivider 将位于环路中、具有确定性延迟。

因此  下图所示判断框中的 CHDIV 是  除  IncludeDivider 部分之外的其余通道分频器、对吧?

4..当 MUS_ORDER 为0时、表示它作为整数模式工作、  通过编程 MUS_SEED 值来调整相位函数是否可行?

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    "RED"类别1 SYNC 需要始终保持 VCO_PHASE_SYNC = 1、而不是切换。  

    CHDIV 等于 VCO 之后的总分频器。 例如、如果 RFout = 100MHz 而 VCO = 9600MHz、CHDIV = 96。

    使用 MASK_SEED 进行相位调整可在整数和分数通道中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel:

    使用  MASK_SEED 的相位调整函数是否可以仅移动 RFoutA 或 RFoutB? 我的意思不是同时使用两者

    例如、如下图所示:

      这两个 LMX2594的 RFOUTA 之间存在~40ps 的偏差,这是由 LMK00304的部件内偏移引起的。 因此、 我只想移位 RFOUTA 以对齐 这两个 LMX2594的 RFOUTA 相位。 我 不会移动 RFOUTB 上的 SYSREF 输出、因为两个 LMX2594 通过外部 SYNC 信号同步。  

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    SYSREF 具有独立的延迟控制、您 可以使用 MASK_SEED 来对齐 RFoutA 的相位、并使用 SYSREF 延迟控制来对齐 SYSREF 时钟的相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel:

    您能否为 MASK_SEED 提供一些编程 演示?  数据表几乎没有描述一些具体细节。  

    例如、如下图所示、我想将 RFoutA 移位约25ps。  

    。

    提前感谢!

    此致

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    数据表第7.3.11节提供了详细信息。

    另请阅读 LMX2572EVM 用户指南以获取示例。