This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:用于配置 TI "LMK04208和 LMX2594的 TICS Pro"GUI 工具

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04208, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176488/ticspro-sw-tics-pro-gui-tool-to-configure-the-ti-lmk04208-and-lmx2594

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMK04208LMX2594
各位专家:
美好的一天! 我代表客户发布此信息。请在下面查看查询的完整详细信息。
我使用"TICS Pro" GUI 工具来配置 Xilinx/AMD ZCU111评估板中使用的 TI "LMK04208和 LMX2594"器件。 但是、我不确定我是否实际配置了这些 TI 器件、因为"TiCS Pro"工具未检测到任何"USB2ANY"接口、即使我在 ZCU111评估板上有一个 USB 连接到"USB JTAG UART"连接。 我希望确保我使用的是这个具有正确接口的"TICS Pro"工具、因此我需要同样的一些技术支持。
P.S:请参阅以下相关快照:
请尽快回复、以解决此问题。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TICS Pro 工具当前不支持通过 ZCU111板上的 USB JTAG UART 接口进行通信。 ZCU111工具由 Xilinx/AMD 或代表他们签约的开发团队单独组合在一起、虽然 TI 提供了一些设计支持、但我们没有计划任何软件集成。 同时、TICS Pro 专为 EVM 的使用而设计。

    如果您想将 TICS Pro 与 ZCU111配合使用、有两种方法:

    1) 1)在 TICS Pro 与电路板断开连接时生成所需的配置、然后使用 File -> Export Hex Registers 选项导出十六进制寄存器设置、并通过某种方法手动将其加载到器件中。  我怀疑系统控制器 GUI 具有接受来自 TICS Pro 的十六进制寄存器文件输出的机制、但我自己从未使用过该软件、也无法确认。

    2) 2) 使用分立式 USB2ANY、绕过板载 SPI 连接、 而是将分立式 USB2ANY 连接到电路板。 这将破坏系统控制器 GUI 中的功能、直到 SPI 线路被恢复、并且可能会影响其他 ADC/DAC 配置选项的验证、 但是、仍然可以独立于 电路板上其余电路来操作时钟发生器和合成器。

    此致、

    Derek Payne