This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:静音输出

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175503/lmx2592-muting-output

器件型号:LMX2592

大家好、

您能帮助澄清以下问题吗?:

数据表指出、可 通过设置 outa_PD 或其他通道将 LMX2592的输出静音、如下所示。 例如、通过向通道 A 的缓冲器发送断电命令来将通道 A 静音。 从使能到断电以及从断电到使能的转换需要多长时间?

表7-41. R46寄存器字段说明

7 OUTB_PD R/W 1输出缓冲器 B 断电
1:断电
0:加电
6 outa_PD R/W 0输出缓冲器 A 断电
1:断电
0:加电

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    LMX2592输出驱动器正在使用  outA/B_PD 设置禁用输出断电。 这 将关闭 驱动器偏置、根据偏置电容器和其他电容器、这将需要一些时间。  

    请允许我在某个时间获取测量 数据、然后再返回给您。  

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    由于硬件不可用、测量设置需要一段时间、我将尽快向您更新。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在 SPI 写入(一个寄存器写入时间)后、从断电到启用输出的转换时间大约需要6-8微秒(RC 稳定时间除外、对于100pF 串联电容和50欧姆负载、该时间可能大约为50ns)。 而使能的断电输出将非常快(在1uec 内)。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal