This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:寄存器读取编程序列

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176206/cdcm6208-register-read-programming-sequence

器件型号:CDCM6208

您好!

我们尝试读取 CDCM6208的寄存器、寄存器读取编程序列给出为  

Start (开始)-> Slave address (从属地址)-> Write (写入)-> Reg Address (注册地址)-> Ack (注册地址)-> Reg address (注册地址)-> Ack (注册地址)->  Start  (开始)-> Slave address (从属地址)-> Read (读取)-> ack (应答)-> data byte (数据字节)-> ack (数据字节 )-> Stop (停止

第二次我必须给出 START 或 REPED START、一般而言、为了读取其他 i2c 从器件、我们将给出 REPED START、请确认。

谢谢、此致、
Mallikarjuna B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikarjuna、  

    这是一个拼写错误、它应该是重复起始。

    此致、  

    维森特