This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:我们能否在 LMX2581上模拟频率调制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177157/lmx2581-can-we-analog-frequency-modulate-on-lmx2581

器件型号:LMX2581

我们正在尝试在450MHz 输出信号上实施 FM。 我们将得到一个响应( 环路滤波器上的 AM 实现)

但这在 我们的音频频率范围(1-40KHz)内并不稳定或一致

您认为这是否可以通过这种方法获得可靠的频率偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果您想在 LMX2581上执行 FM 操作、则可以调制 LMX2581的参考时钟。 使用 VCXO 或 VCXO 作为 LMX2581的参考时钟。 PLL 环路滤波器必须大于40kHz、因为您的音频频率高达该频率。 您可能还需要与 XO 供应商联系、以定制良好的频率响应 VCXO 或 VCXO。  

    您还可以使用有源环路滤波器调制 LMX2581的 VCO。 由于 VCO 的 Kvco 非常大、因此所需的音频信号摆幅可能非常小。 PLL 环路带宽必须小于最低音频频率。 我不确定您的最低音频是1Hz 还是1kHz、但1Hz 的环路带宽并不实用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将研究这两个选项