This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相移

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177196/lmx2594-phase-shifting

器件型号:LMX2594

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"正如我在数据表中所读出的、在我的情况下、它应该通过改变 MUS_SEED 的值来改变输出信号的相位。 TICS Pro 软件中的设置如图所示。 1和图 2.我使用了两个 LMX2594来测试相移。 两个 LMX2594的输出信号连接到示波器、如图 3.当我将 MASK_SEED 从1000更改为400 (图4)时、两个信号之间的相位差不会改变(图5)。 对于任何 MASK_SEED 值都是相同的。 但是、当我更改 PFD_DLY_SEL 的值时、相位差会改变。  

您能告诉我为什么在我更改 MASH_SEED 时相移不起作用吗? 非常感谢。"

请提供建议。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请参阅以下中的相位调整要求。