This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:DPLL 使 SECREF 处于活动状态、而不是进入保持模式

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173375/lmk05318b-dpll-is-taking-secref-as-active-instead-of-going-to-holdover-mode

器件型号:LMK05318B

您好!

我正在使用 LMK 器件、我仅向该器件馈送 PRIREF。 SECREF 输入未连接。

如果我禁用 PRIREF 输入、那么我希望器件进入保持模式、但我看到它正在切换到 SECREF。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图像显示、DPLL 被锁定到 SECREF、而不是保持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、  
    为了更好地帮助您、您可以与我们分享您的.TCS 配置吗?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已附加 TCS 文件。

    e2e.ti.com/.../Gamora_5F00_PFE_5F00_LMK05318B_5F00_GEN2_5F00_PTP_5F00_rev3.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、  

    您是否正在使用 LMK05318BEVM? 如果没有、请发送您的原理图。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您仅使用 PRIREF、请尝试以下设置:

    • DPLL_REF_MAN_SEL、R251[5]= 0x00、 通过寄存器手动选择 DPLL 基准
    • DPLL_REF_MAN_REG_SEL、R251[4]= 0x00、手动选择 PRIREF
    • DPLL_SWITCH_MODE、R251[1:0]= 0x03、设置为手动保持

    DPLL 开关模式说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    您是否能够解决您的问题?

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我们能够通过该设置解决该问题。 但我们已经做了一项更改。 我们选择了 DPLL_REF_MAN_SEL = 0x1硬件引脚 REFSEL。 针对 PRIREF_SEL、REFSEL 自举被拉至低电平。 这是否适合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您也可以执行该方法。 您可以使用硬件引脚(REFSEL)、而不是使用寄存器设置来选择基准。 如果 REFSEL 引脚被拉低、则将始终选择 PRIREF。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。