This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:为什么 TIDA-01021的通道间偏差为<50ps

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ5200RF, LMK00304, LMX2594, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:TIDA-01021ADC12DJ3200EVMADC12DJ5200RFLMK00304LMK04828

您好,

我注意 到、TIDA-01021的通道间偏斜小于50ps、 如下图所示。 但两个不同输入频率下的测量结果都<10ps。  

那么、为什么您得到小于50ps 的结果? 它是否考虑不同的下电上电周期?

提前感谢!

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    该板不是由我们的团队开发的、我们不知道详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在5200MHz (ADC12DJ5200RF)采样时钟的90度相位延迟下考虑的目标模拟 CH-CH 偏斜规格、但在2.7GHz 时钟上使用 ADC12DJ3200EVM 进行了验证。 因此、您可以忽略目标规格、但测量数据来自时钟板(< 10ps)。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet Pal:

    很高兴在这个主题上见到您!

     TIDA-01021中使用的 LMK00304的部件内偏斜典型值为30ps、最大值为50ps。 它分别将基准时钟缓冲到两个 LMX2594。 在 类别1下工作时、这种部件内偏移会导致 LMX2594中的 RFoutA 相位不匹配、对吧?   如果是、则   仅通过 MASK_SEED 函数对齐这两个 LMX2594的 RFoutA、对吧?

    当运行10GSPS 速率等高速 IQ 采集系统时、 这种偏差会带来很大的问题。

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    没错。  对于多个 LMX2594输入端的任何固定偏斜、同步后也会在输出端反射。 输出端的固定偏斜 可与 LMX2594中的混频种子特性对齐、并且在下电上电周期内是确定的。

    对于符合 JESD204B 标准的时钟、如果采样时钟之间的偏差是固定的、则使用 SYSREF 延迟时、系统可以具有确定的相位/偏差、并且可以在 FPGA 端正确。

    如果对偏移有任何固定的限制、则时钟偏移很重要、需要对齐/减少偏移。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet Pal:

    非常感谢:)

    我还有关于混种的一些问题:

    问题1. 如您所知、我已使用外部同步信号 对齐这两个 LMX2594的 SYSREF 输出、如下图所示。 如果我使用混频种子来调整两个 LMX2594的 RFOUTA 输出相位中的轻微不匹配,它是否会影响     两个 LMX2594的 SYSREF 对齐过程? 或者, 它们完全独立?

    问题2, 根据下图和方程式“相移度数= 360×( MASK_SEED / PLL_DEN )×( IncludedDivide/CHDIV )",

    因此 、以度为单位的相移= 360 x (800/4000) x (4/1)= 288°@10GHz= 80ps、对吗?

    问3:当 PLL_NUM 或 FRAC_NUM = 0时 、哪种混搭顺序 是合理的?  只要满足 MIN N 分频器和 PFD_DLY_SEL、所有顺序似乎都正常。 我对该订单选择感到非常困惑

    问题4 有关 MUS_SEED 的几个注意事项:

    第1 项:PLL_NUM=0 是整数模式、因此"MASK_ORDER 必须大于零"意味着我无法在 TICS pro 的 MASK_ORDER 字段中选择整数模式、对吧?  但是、如果我这么做、   它不会在 TICS pro 中出现任何黄色警告或红色错误。  

    2ST 项: "对于 MUS_ORDER = 1、相移仅在 MUS_SEED 是 PLL_DEN 的倍数时发生"对于相位调整、必须满足条件 PLL_DEN > PLL_NUM + MUS_SEED "相矛盾吗?

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    [引用 userid="519110" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps/4425679 #4425679]Q1。 如您所知、我已使用外部同步信号 对齐这两个 LMX2594的 SYSREF 输出、如下图所示。 如果我使用混频种子来调整两个 LMX2594的 RFOUTA 输出相位中的轻微不匹配,它是否会影响     两个 LMX2594的 SYSREF 对齐过程? 或者, 它们完全独立?[/引用]

    对于多器件同步、首先使用 SYNC 输入同步 LMX2594、然后执行 SYSREF 对齐、以满足设置和保持时序要求。 SYSREF 对齐将通过同步输出进行。

    [引用 userid="519110" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps/4425679 #4425679"]

    问题2, 根据下图和方程式“相移度数= 360×( MASK_SEED / PLL_DEN )×( IncludedDivide/CHDIV )",

    因此 、以度为单位的相移= 360 x (800/4000) x (4/1)= 288°@10GHz= 80ps、对吗?

    [/报价]

    要启用混频种子、混频顺序应更高、并且相移将基于上述计算。 PLL_DEN 可以是更高的值并减小相移步长。 我更希望步长较小、并且可以多次写入以实现所需的相移。

    [引用 userid="519110" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps/4425679 #4425679"]Q.3、当 PLL_NUM 或 FRAC_NUM = 0时 、哪个混频顺序 是合理的?  只要满足 MIN N 分频器和 PFD_DLY_SEL、所有顺序似乎都正常。 我非常困惑订单选择[/报价]

    如上所述、混泥顺序应合理(更高)、并应满足混泥顺序的考虑。   

    [引用 userid="519110" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps/4425679 #4425679"]

    第1 项:PLL_NUM=0 是整数模式、因此"MASK_ORDER 必须大于零"意味着我无法在 TICS pro 的 MASK_ORDER 字段中选择整数模式、对吧?  但是、如果我这么做、   它不会在 TICS pro 中出现任何黄色警告或红色错误。  

    2ST 项: "对于 MUS_ORDER = 1、相移仅在 MUS_SEED 是 PLL_DEN 的倍数时发生"对于相位调整、必须满足条件 PLL_DEN > PLL_NUM + MUS_SEED "相矛盾吗?

    [/报价]

    可以根据表2选择混搭值。 其中 PFD_DLY_SEL 和最小 N 值发生更改。 对于相同的 PLL_N (32)值、混搭-2也有效、且 PFD_DLY_SEL - 2。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet Pal:

    非常感谢!

    关于 Q1在上述帖子中、我只想知道 在  两个 LMX2594之间对齐4.8828125MHz SYSREF (RFOUTB)的外部 SYNC 信号是否会与使用 混频种子来调整 两个 LMX2594之间10GHz OUT (RFOUTA)相位的轻微不匹配相冲突?  也许 需要 序列来确保它们能够独立工作、例如 首先将 SYSREF 与 SYNC 输入对齐、然后将 RFOUTA 与 MASK_SEED 函数对齐?

    关于 Q2、在方程式"以度为单位的相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDive/CHDIV)"中、IncludedDivider = 4和 CHDIV=1是否符合下图?  好的、我将增加 PLL_DEN 并 多次写入、以实现所需的相移

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    [引用 userid="519110" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps/4427579 #4427579"]关于上述文章中的 Q1、我只想知道 在  两个 LMX2594之间对齐4.8828125MHz SYSREF (RFOUTB)的外部同步信号是否会与使用 混泥种子来调整 两个 LMX2594之间10GHz OUT (RFOUTA)相位的轻微失配发生冲突?  可能 需要 序列来确保它们可以独立工作、例如 首先将 SYSREF 与同步输入对齐、然后将 RFOUTA 与 MASK_SEED 函数对齐?[/QUERPLET]

    当您将 RFOUTA 用作 VCO 输出时、两个 LMX2594输出都已 同步 (无需外部同步)。 但 SYSREFOUT (RFoutB)需要 SYNC 输入来进行对齐。 因此、序列将首先执行与外部 SYNC 输入的同步、然后为 RFoutA 时钟对齐提供 MUS_SEED、然后在 LMX2594中提供 SYSREF 延迟、以满足设置和保持时序要求。

    [引用 userid="519110" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175134/lmx2594-why-channel-to-channel-skew-of-tida-01021-is-50ps/4427579 #4427579"]关于 Q2、在方程式"度数相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide/CHDIV)"中、IncludedDivider = 4和 CHDIV=1是否符合下图?  好的、我将增加 PLL_DEN 并 多次写入、以实现所需的相移[/引述]

    您可以为所需的最小相移选择 MASK_SEED 值、然后可以多次写入 MASK_SEED 值、而不是 PLL_DEN。 是的、可以增加 PLL_DEN。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet Pal:

    非常感谢!

    我读了《多时钟同步》您建议的,并有另一个问题。 我注意到第5节中的重新时钟 SYSREF 功能已吹出所示的蓝色标记

    当我以0延迟 SYSRF 模式运行时, 是否可以 使用随机内部同步切换来重置 LMK04828 SYSREF 分频器 是否可以在下图中找到红色标记路径,而不是蓝色标记路径?

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果我正确理解了您的问题、您可以让信号通过红色标记路径(正常同步路径)而不是蓝色标记路径、方法是在 SYSREF_MUX 中选择"Normal sync"、正如您在上面的屏幕截图中所做的那样。 但是、在零延迟模式下使用 LMK04828时、我不确定同步切换是否与 OSCin 路径无关。 但是、从 Ajeet 的答复中、您已经包括并查看了 LMK04828的数据表、似乎 OSCin 与同步切换无关、如果可能、请将该主题发送给我、我可以进一步评估。 我还将与我的团队核实、并就此与您联系。

    谢谢、

    Andrea