This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:推荐的振荡器 EVM/时钟 EVM

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM, LMK04832EVM, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177728/lmk04832evm-recommended-oscillator-evms-clocking-evms

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300EVM

大家好、团队、

为了演示  ADC09QJ1300EVM、我需要1.3GHz 的参考时钟。  

遗憾的是、我没有专用时钟发生器。

我想使用 LMK04832EVM 为 ADC09QJ1300EVM 提供1.3GHz 的参考时钟。 (ADC09QJ1300EVM 评估板|德州仪器 TI.com)

 LMK04832EVM 需要其自己的时钟基准。 由于我在实验室中没有专用时钟发生器、建议将哪个振荡器 EVM 用作 LMK04832EVM 的参考时钟(122.88MHz)?

是否有一个可同时提供1.3GHz 的时钟 EVM、而无需其他振荡器。 这会大大简化事情。

谢谢你。

此致、

WOuter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    遗憾的是、我们没有一个可提供如此高频率的振荡器。 相反、我建议使用我们的一个振荡器和一 个射频合成器/PLOL/抖动清除器/网络同步器来获得1.3GHz 的输出频率。

    振荡器: 第一步是使用我们的振荡器之一生成频率。 要确定哪种振荡器最适合您的用例、具体取决于您需要生成1.3GHz 输出的第二个器件。 如果您只需要生成此频率、我建议使用我们的射频合成器之一、但如果您需要抖动消除或 JESD204B/C 合规性、我建议使用我们的另一个器件(可能是抖动清除器或网络同步器)。  在确定您要使用的第二个器件后、我们可以选择振荡器、因为此决定将取决于第二个器件可接受的最大输入频率。

    射频/时钟发生器/抖动消除 器:下一步是使用射频合成器、时钟发生器或抖动消除器输出比我们的振荡器所能提供的频率更高的频率。 理想情况  下、射频合成器是您希望用于输出如此高的频率和更好的性能的合成器、我们除 LMX2571之外的所有射频合成器都应能够输出1.3GHz 信号。 时钟发生器、抖动清除器或网络同步器也可以工作、但可能会损害时钟树的性能。

    如果您希望在器件选择方面获得进一步帮助、请告诉我您所需的输出抖动、输出类型、输出数量、电源电压、封装尺寸、 JESD204B/C 合规性要求和(如果适用)输入频率。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea