This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:生成100MHz 信号时出现问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176548/lmx2572evm-issue-generating-a-generate-a-100-mhz-signal

器件型号:LMX2572EVM

大家好、

我的最终目标是使用 TICS Pro 软件生成100MHz 的+2.5dBm 信号。

我可以手动单击"USB communications > Write All Registers"

我知道我可以编辑输出频率旁边的数字来调节增益、但我的频谱分析仪显示输出不是干净的100MHz。 有什么想法吗? 我的设置如下。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    如果您指的是谐波、这是正常现象、因为分频器输出是方波信号、因此它具有谐波丰富。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的帮助。

    最大的问题是中心频率非常低。

    当我的客户对器件进行100MHz 输出编程时、第一个峰值关断时间超过13MHz。

    这是有原因的吗?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    另一个问题:我仍在深入了解数据表、但芯片是否有任何类型的存储器可在加电时自动加载配置?

    还是每次 加电时都必须写入寄存器?

    通读我认为每次加电都要完成、但请确认。  

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    您正在使用 EVM 还是您的电路板?

    芯片中没有存储器、每次 Vcc 掉电时、所有写入的寄存器值都将丢失、Vcc 上电后、我们需要再次对所有寄存器进行编程。