This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:连续相移

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176941/lmx2694-ep-consecutive-phase-shift

器件型号:LMX2694-EP
Thread 中讨论的其他器件:LMX2572EVM

您好!  

数据表7.3.13指出:“如果发送同步脉冲(软件或引脚)或使用 MASK_RST_N 重置混频器,则该相移来自零的初始相位。 如果将 mash_seed 字写入,则添加此阶段。”。
在这里、我的客户有一个问题。
在初始零相位之后、是否可以通过连续写入各种 mash_seed 值而不使用另一个同步脉冲或 mash 复位来连续改变相位? 或者、在更改相位之前、始终需要先进行同步脉冲或混频复位?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    同步后、基准时钟和射频输出将与一些确定性延迟相位对齐。 可以使用 MASK_SEED 进行相位调整来补偿该延迟。

    因此、首先应执行不带 MASK_SEED (= 0)的同步。 同步后、在 MASK_SEED 中添加一些值以更改相位。 例如、如果您在 MASK_SEED 中编程100、则相位将根据此值发生变化。 如果您再次使用相同的值对该寄存器(R41)进行编程、相位将再次发生变化。 总相位变化是 MASK_SEED 的2 x 相位= 100。 有关示例、请阅读 LMX2572EVM 用户指南第3.2.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    感谢您的回答。
    我了解如何增加相移。
    但是、是否有任何方法可以减少相移?

    请注意、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    否、相位调整仅向前移动。 您可以添加多个正向调整、直到下一个周期落后于参考。