This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177430/cdci6214-questions-of-cdci6214

器件型号:CDCI6214

尊敬的团队:

我们将下图中的左晶振连接到了6214的 XIN 和 XOUT、并在晶振的两个引脚上配置了22pF 电容器。 现在、我们发现某些单板上的晶体无法开始振动。
我们的 CDCI6214固件将其 Cxin_load 设置为5pF、如图3所示、应错误匹配。

在以下公式中、CL1和 CL2是晶体引脚上的匹配电容器、CIC 是芯片引脚和内部电容器、而 CSTRAY 是 PCB 上接线的电容:
CL = CL1 x CL2 /(CL1 + CL2)+杂散+CIC

现在我的问题是:

1.估计 PCB 上的接线电容的合适程度是多少? 接线图位于图1的右侧、线宽为5mil;
TICS 提供了一种计算方法。 Clext 指的是 CL1或 CL2的单个值、对吧? 根据我们的原理图、我们在图4中进行了配置、请查看此配置是否正确?
图1:

图2:

图3:

图4:

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  
    1.我不能说。 PCB 或杂散电容通常由供应商测量。 通常在生产后、会将电路板送去进行测量。 我已经看到、2-3 pF 对于 PCB 电容非常常见、但正如我说过的、我无法向您保证、在这里、由于该杂散电容是由第三方测量的。  

    CL_ext 通常指外部负载电容。  
    如果您的 XTAL 未谐振、则可能无法正确驱动它。 xtal 的数据表应说明标称输出频率如何与建议的偏置电流和建议的外部负载电容器一致。 您也不希望有超速驾驶的风险  

    还有 一个关于基于 XTAL 振荡器的设计的附加说明: https://www.ti.com/lit/an/snaa331/snaa331.pdf?ts=1670358617010

    该计算器正常工作、可提供最佳偏置电流和内部负载电容。  

    [引用 userid="443414" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177430/cdci6214-questions-of-cdci6214 ]Clext 指的是 CL1或 CL2的单个值、对吧? [/报价]

    没错。  

    此致、  

    维森特