This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:观察到的随机相位命中的原因/理解

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176909/lmx2595evm-reason-understanding-of-observed-random-phase-hits

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595

可能涉及的对象:

我们将 LMX2595 EVAL 板用作调制解调器原型中的 LO。 我们会观察到与标称相位对齐相位相差大约45度的偶尔相位命中。  这些点击次数以每隔几秒1个事件的速率发生、有时较少、有时甚至更多。

下面的示波器跟踪捕获此类事件。   示波器显示用作相位检测器的 ADMV1014 EVAL 的 I/Q 输出。   相位命中发生在时间8ms (示波器显示屏最左边的 cm)、此时捕获到相位中的突然瞬时跳变。   在此捕获中、LO 由 LMX2595 EVAL 提供(提供8GHz 的频率): 射频输入由 Keysight EXG 信号发生器(32GHz)提供。    LMX2595和 EXG 均锁定在我们的工作台10MHz (IOQV-164 OCXO)上。

如果使用第二个 Keysight EXG 替换 LMX2595、则不会观察到相位命中。  线性电源通篇使用、从工作台区域移除开关电源、荧光/LED 照明关闭。

以前是否观察到过这种情况?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    那么、LMX2595EVM 锁定到10MHz 参考时钟? 该时钟的电压摆幅是多少?您的 FPD 设置是什么?

    8GHz 输出是整数通道、我不希望合成器出现任何相位跳转。  

    但是、如果 FPD = 10MHz、环路带宽变为28kHz、相位噪声将远远高于 EVM 默认配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel -

    是的、LMX2595EVM 锁定到10MHz 时钟。  该时钟源为 IQOV-164 OCXO、然后放大并拆分为调制解调器系统中的各种负载。  提供给 LMX2595的该时钟上的摆幅为2Vpp 到50欧姆、最好描述为具有第一伏上升沿"方波"的削波正弦波。  

    在 TICS PRO 控制软件中设置了 FPD 参数的屏幕截图、如下所示:我确认我们使用的是整数模式。  

     

          

    以上屏幕截图可能难以阅读。  在这种情况下、N 分频器设置为900 (对于9GHz 输出)、PFD = 10MHz、增益= 15mA、启用 FCAL_EN。   未选择基准输入频率倍频器/倍频器模式。   在 VCO 校准下、设置为:

    • FCAL_LPFD_ADJ:  FPD >= 10
    • FCAL_HPFD_ADJ: FPD <=100
    • CAL_CLK_DIV:        DIV1、Fosc < 200
    • ACAL_CMP_DLY:    10.

    您对10MHz PFD 和增加的相位噪声的评论已被理解。  我们将讨论如何在电流设计中容纳100MHz 基准、以改善相位噪声情况。

    您是否担心 PFD 下限会导致我观察到的脉冲(相位命中)事件?

    我们希望了解相位冲击的来源(如上所述)、以便我们能够向客户解释原因。

    感谢您提供进一步的指导。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于整数通道、PLL 的相位检测器没有相位跳变、我不知道是什么导致您看到的相位跳变。

    LMX2595EVM 附带一个 Reference PRO 板、该板可作为 EVM 的100MHz 参考时钟源。 使用此时钟并开始使用 EVM 默认配置(输出为7GHz)。 之后、将输出更改为8GHz (请记住切换 FCAL_EN 位以校准 VCO)。  

    如果不再存在相位跳转、请将 FPD 更改为10MHz、看看相位跳转是否会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。  

    我知道 Reference Pro 板包含一个100MHz 振荡器、但使用它来锁定其他外部发生器(用于相位测量)并不是直接的。

    我将继续调查。