请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK5B12204 主题中讨论的其他器件:LMK05318B、
大家好、TI supPOR 团队
对于 LMK5B12204和 LMK05318B 产品、请支持以下内容。
输入频率(输入时钟):100Hz
输出频率(输出时钟):6.912MHz 和30.72MHz
请告诉我们寄存器设置和其他设置、以如上所述运行。
如有任何其他要求、请回复。
谢谢。
此致、
mj