This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:连接 DAC28RF84

Guru**** 2513535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177388/lmk04828-interfacing-with-dac28rf84

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: DAC38RF84

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我们已将 LMK04828 SDCLKOUT3输出编程为 LVPECL 输出、并使用以下电阻器网络将其连接到 DAC38RF84 SYSREF 输入(R1208和 R1209未安装)。 这是具有兼容逻辑电平的有效配置、如果是、在应用手册中是否引用了它。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我将在本周结束前回来。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的介绍。

    期待您的建议。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我建议您为您设置的 LVPECL 输出使用另一端接。 在 第105页的数据表中、您可以找到有关如何设置和 LVPECL 输出的信息。 我还在下面的屏幕截图中包含了该部分。

    如上图所示、从 LMK04828 SDCLKoutY 到 GND 的一个120 Ω 和240 Ω 之间的电阻器应该足够(无需分压设置)。 此外、建议将交流耦合电容器连接到负载、以避免偏置不匹配。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea