This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:延迟变化相关

Guru**** 2776675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176768/lmk00308-latency-variation-regarding

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件: LMK00804

您好!

    我们计划在设计中将该时钟缓冲器 LMK00308用于 PLL。 每次上电时的传播延迟和偏斜是相同还是下次上电后发生变化? 请为 IC 每次上电时提供传播延迟和偏斜的变化。 PLL 的调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    如果电源电压、温度等条件相同、则每个上电周期的电压值应相同。 但一种好的方法是考虑设计中数据表中列出的最大值。 因为、您可以预期温度、电源电压和工艺会出现高达该值的变化。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿西姆·汗、

    感谢您的回复、

    数据表中提到、器件间偏移为80至120ps、输出偏移为30至50ps。 我们的要求需要大约~10ps 的相位匹配。

    因此、请再次确认、在相同的电压和温度下、两个或更多部件的延迟将会固定。 以便我们可以通过校准消除固定延迟。

    您还能根据我们的低偏斜要求推荐更好的器件吗?

    谢谢、

    Deva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deva:

    如果两个器件在相同的输入信号、负载、电压和温度下运行。 您可能会期望最大器件间偏移为120ps。 应考虑这一点、因为 这对于两个器件上的任何选定输出都是正确的。  

    LMK00804是一款通用型缓冲器、您能否提供有关输出和输入驱动器类型、当前使用的输入和输出数量的更具体的详细信息、以便我们在产品系列中查找更好的器件。  

    最棒的

    阿西姆