This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何在10GHz 至15GHz 的频率范围内获得7dBm 的射频输出功率?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174287/lmx2594evm-how-to-get-7dbm-of-rf-output-power-for-the-frequency-range-10ghz-to-15ghz

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!  

   对于我的应用、我必须使用 LMX2594EVM 板以7dBm 的功率生成10.95GHz 至15GHz 的频率范围、但频率是以低于0dBm 的低功耗生成的、根据频率而变化高达-10dBm。 在数据表中提到、如果将输出作为电感上拉、则15GHz 时的功率将增加到7dBm、因此我 使 R39、R40 = 0欧姆、但功率仍然没有变化。

如果 有人遇到此电源问题、请就如何在频率范围(10.95至15GHz)内获得7dBm 的射频输出功率向我提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过电感器上拉方案实现>7dBm 的输出功率。

    电感器上拉方案如下所示:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian Hagedorn:

                  在 LMX2594 EVM 板中、电阻上拉电阻、因此我将 R39、R40替换为0欧姆 、使 板成为电感上拉电阻、但射频输出功率仍然没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将 OUTx_PWR 更改为50?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将 OUTx_PWR 值更改为50、但输出功率没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2594EVM 中使用的电感器为18nH、SRF 较低(自谐振频率)。 因此、它无法在非常高的频率下提供更高的功率。 根据 目标频率和 SRF 处的阻抗选择上拉电感器。  电感器的阻抗应较高、建议选择具有高 SRF 的电感器。  

    所示的数据表结果显示了电感值为1nH、SRF=13.5GHz 的电感器在12GHz 时返回最高输出功率。 您需要更改 EVM 上的电感器、以在高频下实现更高的输出功率。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已测试 LMX2594EVM 在10.95GHz 和14.50GHz 下运行。 我们已将电感器 L1更改为1nH、如数据表中所述。 如单端输出功率数据表中所述、10.95GHz 时应为+4dBm、14.50应为+3dBm。 我们得到的10.95GHz 为-3.21dBm、14.50GHz 为-5.86dBm。 随附的测量结果。

    让我们知道为什么我们没有得到它?

    您建议使用什么来获得数据表中的确切功率?

    我们的实施中是否存在任何问题?

    请尽快重播

    Hardware change in EVM

    Inductive pull_up Graph

    14GHz10.950GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、

    L1不是要更改的正确组件、这里是一个射频扼流圈、用于避免 Vcc 电源受到射频信号的污染。  

    要执行电感器上拉、应使用高 SRF 电感器替换 R37和 R38。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回复、我们将查看。

    尽管我们尝试过18 nH 的 L1、因为它在评估板中是相同的。 因此、如果我没有错、该板将充当电阻器上拉。

    我们在数据表中没有提到电阻器上拉配置的功率级别(PoUT)。 10.95GHz 下的测量结果为-2.66dBm、14.50为-6.95dBm

    附加的结果和配置。 我们购买了4个评估板、所有这些都达到了功率级别。

    为什么我们没有得到它? 由于输出功率较低、我们的项目严重受阻。 对于上述频率、我们至少需要+3dBm

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、

    您是否可以尝试在没有电缆的情况下将 EVM 的输出端连接到测试设备?