This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:如何消除抖动?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176682/lmk5b12204-how-to-remove-jitter

器件型号:LMK5B12204

尊敬的团队:

我的客户 具有频率为80.566MHz、201.416MHz、207.5195MHz、161.1328MHz、402.832MHz、 415.039MHz。

在不同的时间、只有一个时钟信号、可能在上面提到的不同频率下。

现在使用 LMK5B12204来消除抖动。

输入和输出时钟频率必须相同。

该器件能否完成去抖功能? 是否需要使用 DPLL 进行去抖?

或者是否有更适合推荐的器件? 仅需要去抖功能。 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您能指定"去抖"的含义吗? 您是指从开关/按钮输入中去抖吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    "去抖动"是指  抖动清除器。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    您是否意味着所有输出频率 都将是您提供的列表(例如配置1)或相同列表(例如配置2)的组合?

    配置1

    • OUT0: 80.566MHz
    • OUT1: 201.416MHz
    • OUT2: 207.5195MHz
    • OUT3: 161.1328MHz

    配置2:

    • OUT0: 80.566MHz  
    • OUT1:80.566MHz
    • OUT2:80.566MHz
    • OUT3: 80.566MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    只有一个具有可变频率的时钟信号。 有时、该时钟的频率为80.566MHz。 有时、该时钟的频率为201.416MHz。 有时、该时钟的频率为207.5195MHz。 有时、该时钟的频率为161.1328MHz。 有时、该时钟的频率为402.832MHz。 有时、该时钟的频率为415.039MHz。

    现在、客户选择 LMK5B12204来消除抖动。 IC 的输入和输出时钟频率必须相同。 能否使用 LMK5B12204仅移除抖动? 如果答案是肯定的、是否需要使用 DPLL 移除抖动?

    或者是否有更合适的器件建议移除抖动? 仅 需要删除抖动功能。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

     LMK5B12204可用作抖动消除器(主要在12kHz 至20MHz 集成范围内)。 DPLL 可用于衰减近端相位噪声、该噪声约小于1kHz。 否则、该器件可在自由运行模式或时钟发生器模式下使用、其中 DPLL 禁用且仅使用 APLL1和 APLL2。 在12kHz 至20MHz 范围内具有更好的抖动性能、来自2.5GHz 的 BAW VCO。 要获得频率列表、需要 APLL2、其范围为5500 - 6250 MHz。 为了提高抖动性能、我建议将 APLL1输出级联到 APLL2输入。  

    请提供您的相位噪声和抖动要求、我可以检查此器件是否符合您的规格。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您的详细回答。

    LMK5B12204可用作抖动消除器(主要在12kHz 至20MHz 集成范围内)。 这是否意味着客户时钟信号的频率超出范围?

    校正前面提到的时钟精度。 输入时钟为80.56640625MHz、201.416015625MHz、207.51953125MHz、161.1328125MHz、402.83203125MHz、 和415.0390625MHz。

    LMK5B12204数据表中的抖动和相位噪声满足客户要求:抖动(rms)<200fs,相位噪声<130dbc/Hz

    请帮助确认 LMK5B12204在上述频率范围内的精度是否令人满意? LMK5B12204是否最适合? 是否有更适合去除抖动的器件? 仅需要删除抖动功能。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    1. 否、抖动积分范围与频率输出或 VCO 频率范围不同。 我附加了一个示例相位噪声图、其中显示了计算抖动的区域。 对于212.50MHz 的输出、120fs 的抖动是通过积分12kHz 至20MHz 偏移的噪声获得的。
      1. 请为我提供所需的抖动集成范围、以确认 LMK5B12204符合您的规格。 12 kHz 至20 MHz 是一个公共范围。
    2. 是的、可以生成具有此类精度的输出时钟。

    此致、

    Jennifer