This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:在脉冲模式下运行时、sysref 输出中出现毛刺脉冲。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178935/lmk04828-glitches-in-sysref-output-when-operated-in-pulse-mode

器件型号:LMK04828

您好!

我使用输入频率为150MHz 的 LMK04828 IC。在连续参考模式下运行时、在 LCPECL 和 LVDS 模式下不会出现干扰。但当参考脉冲模式打开时、我们会观察到一些干扰。我已连接图像、用于 LCPECL、LVDS 和 LCPECL、LVDS 的脉冲模式输出的连续参考 已分别附加配置文件。为什么在脉冲模式下会出现这些干扰?

在脉冲模式下运行时是否需要任何特定的终端?

此致、

Sarojini R

    e2e.ti.com/.../WFG_5F00_LMK1_5F00_R_5F00_1.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarojini、

    LMK04828具有可获取无毛刺半步进和模拟延迟的功能。 我认为打开这些寄存器(将它们设置为0或取消选中 TICS Pro 中的复选框)可以解决您的问题。 请查看以下图片、了解引脚名称(数据表第66页)及其在 TICS Pro 中的位置:

     

    此外、如果这对您不起作用、您是否可以附加.TCS 文件? 您是否正在使用 LMK04828 EVM?

    祝你好运、

    Andrea