Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好!
我使用输入频率为150MHz 的 LMK04828 IC。在连续参考模式下运行时、在 LCPECL 和 LVDS 模式下不会出现干扰。但当参考脉冲模式打开时、我们会观察到一些干扰。我已连接图像、用于 LCPECL、LVDS 和 LCPECL、LVDS 的脉冲模式输出的连续参考 已分别附加配置文件。为什么在脉冲模式下会出现这些干扰?
在脉冲模式下运行时是否需要任何特定的终端?
此致、
Sarojini R