This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP 输出至 CDCLVP111-SP 输入连接

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178511/cdclvp111-sp-cdclvp111-sp-out-to-cdclvp111-sp-in-connection

器件型号:CDCLVP111-SP

您好!

我的客户希望将 CDCLVP111-SP OUT 连接到 CDCLVP111-SP IN。
以下端接是否正确?


此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    您的输入和输出类型是什么? 它们是 LVPECL 吗? 此外、您的 Vcc 是什么?

    谢谢、

    Andrea  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    是的、它们是 LVPECL。
    VCC 为3.3V。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    然后、您的端接应该正确!

    最棒的

    Andrea