This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:在同一个 Micowire 总线上使用两个 PLL

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178819/lmx2541-using-two-pll-on-the-same-micowire-bus

器件型号:LMX2541
主题中讨论的其他器件: LMX2592

您好、E2E 专家、

你好。

我们在 同一根 MICROWIRE 总线上使用两个 PLL LMX2541SQ3740E、并在"全芯片模式"下使用芯片。
编程只完成一次。

在第37页上、写入了以下信息:

•编程完成后、CLK、DATA 和 LE 信号应返回到低电平状态。
•当在带有集成 VCO 的全芯片模式下使用此部件时、LE 应该保持高电平不超过1us
R0寄存器编程后。 否则可能会干扰数字 VCO 校准。

现在提出了一个问题、即如果我们按顺序对 PLL1和 PLL2进行编程、如何正确使用 CLK、Data 和 Lacth enable 信号。
 
如果我们开始对第二个 PLL2进行编程、则保持 LE1为低电平是否正常?或者、在使用 LE2对第二个芯片进行编程期间、最好将 LE1拉为高电平吗? 我们认为、将 LE1设为高电平将避免将新数据计时到 PLL1中。
提前感谢您的支持。
此致、
CSC