This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:tRise、TJ 最小值/最大值

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1179191/lmk00105-trise-tj-min-max

器件型号:LMK00105

您好!

尽管数据表中指定了典型的 tRise 和 TJ、如下所示。

我的客户还想知道最小和最大 tRise 和 TJ。
根据特征数据、TI 是否可以估算这些参数的最小值/最大值?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    数据表中没有最大值或最小值、因为没有会导致缓冲区不正确运行的最大值或最小值。 因此、我们没有将为您提供这些值的数据或估计值。 这是数据表中具有典型值的目的、以便了解指定测试条件下的值。 同样、这两个特性的值不应影响 LMK00105缓冲器。

    最棒的

    Andrea