This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCBT1001:用例确认

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCBT1001, CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178931/cdcbt1001-use-case-confirmation

器件型号:CDCBT1001
主题中讨论的其他器件: CDC3RL02

您好的团队:

 我的客户有一个用例、想要检查 CDCBT1001是否适合此用例、如下面的绿色标记区域所示。 您能帮助确认吗? 太棒了!

 此处附上了参数和方框图:

 信号输入为0.1~ 0.6V (Vpp)、典型值为0.4V、正弦信号为10Mhz

 2、最终信号将进入 STuw81300 CLK 器件、输入信号具有以下要求。

 3. 基准相位噪声-155dBc@10kHz 偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附 了 STuw81300的规格  

    e2e.ti.com/.../ST_2D00_STuW81300.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    为了使 CDCBT1001在1.2V VDD_IN 下正常运行。 它需要 VIH = VDD_IN * 0.8且 VIL = VDD_IN = VDD_IN * 0.2。 上面提到的输入摆幅为0.1至0.6 VPP、这似乎不是这种情况。 我认为它不会超过该器件的阈值来切换输出。  

    您似乎需要一个可用作单端正弦波情况的差分类型输入缓冲器。 通常 INP 和 INN 之间具有较低偏移的放大器、我们可以轻松实现较小的振幅摆幅。

    在这种情况下、可以使用以下几种器件:

    LMK00804

     CDC3RL02

    它们都可以支持0.6 VPP 的最小摆幅 、但正弦波可能会因压摆率限制而出现问题、这通常会导致占空比失真。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿西姆:

     Tks、以供您解释。 正如我看到的、CDC3RL02可以支持低至0.3V 的 Vpp、我将应用一些样片进行测试!