This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:器件建议

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178364/cdce925-part-recommendation

器件型号:CDCE925

大家好、

我的客户正在搜索时钟发生器、我想与您联系、了解他们的要求:

  • 6 输出(频率:32.768kHz、19.2MHz、38.4MHz、76.8MHz、24MHz、 26MHz)μ A
  • 负载电容器:10pF
  • 总尺寸:<50mm^2.
  • 功率:<15mW
  • 相位噪声:<-140dBc/Hz@76.8MHz
  • 老化:<=±1ppm/年

您能帮我们检查我们是否获得了合适的建议吗?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  
    这里的输入频率是多少?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente:

    感谢您的反馈、他们没有得到输入频率的特定要求、您能推荐一个输入频率吗?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CDCE925只有5个输出时钟;因此、该部件不适用于您的应用。

    要回答您的问题、您选择的输入频率取决于应用。 驱动时钟发生器的任何内容都将决定您的输入频率。 此外、输入频率需要保持在 所选器件数据表上的建议额定值范围内。

    最后、我们仍在研究建议使用哪些器  件、但此链接中的大多数器件应适用于您的输出频率设置、而它们具有小数输出分频器或2个 PLL。 请注意、您需要两个 PLL、因为您有两个频率配置文件(一个用于最初帖子中提到的前4个、另一个用于后2个)。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的反馈。

    由于大多数器件都在输出频率范围内工作、因此它们还会满足功耗和尺寸要求、 对于此应用、哪一个最适合?  

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  
    由于32.768kHz 输出非常小、并且需要多个频域、因此我们的时钟不够用。  

    LMK5B122204是一个潜在的监控器、但也不能满足电源要求。  

    此致、  

    维森特