This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:HCSL 上的最小/最大抖动

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1179207/lmk00308-min-max-jitter-at-hcsl

器件型号:LMK00308

你好

问题1:
我的客户想知道在 Vcco=3.3V、RT=50 Ω 接地、CLKIN=100MHz 和压摆率>=3Vns 时 HCSL 输出的 JitterADD 的最大值。 (数据表指定的典型值为77fs)

问题2:
在 Vcco=3.3V、RT=50 Ω 至 GND、CLKIN=100MHz 和压摆率>=3Vns 时、HCSL 输出的最小和最大周期抖动是多少?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    1) 1)如果数据表中未列出最小值或最大值、则表示没有会损坏该特性的器件或性能的最小值或最大值。

    2) 2)我当前正在尝试获取此数据。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kazuhiko、

    我们目前没有 PVT 上的最小和最大数据、因为这是一个旧器件、并且根据数据表中的定义为典型器件收集了数据。 我可以与团队一起查看我们是否可以找到有助于估算这些值的 PVT 仿真数据。  

    通常不会为缓冲器器件指定周期。 它们只是添加了一些相位抖动、因此我们通常在数据表中具有附加相位抖动规格。

    最棒的

    阿西姆