This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:输入电容

Guru**** 2922750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, CDCLVC1108, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175818/cdclvc1104-input-capacitance

器件型号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1108CDCM6208

我们正在为 CLKIN 输入选择一个外部时钟源。
数据表仅指定了输入的压摆率(1~4V/ns)

我能否获得有关该器件以下参数的答案?
(适用于 CDCLVC1104和 CDCLVC1108)

1) 1) CLKIN 信号电压应介于 GND ~ VDD 之间、并需要满足第6.3节中的 VIH/VIL 规格、对吧?

2) 2)压摆率(tr/tf)指定的电压电平是多少? (20%~80%Vcc 或10%~90%Vcc?)

3) 3)   CLKIN 引脚的最大输入电容是多少? (根据 此 E2E 帖子 的典型 值为2pF)

4) 4)只要 满足6.3中指定的最小脉冲宽度(低脉冲和高脉冲宽度)、占空比是否重要? (45%~55%占空比限制等)

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1 /support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175818/cdclvc1104-input-capacitance) 1) CLKIN 信号电压应介于 GND~~ VDD 之间、并需要满足第6.3节中的 VIH/VIL 规格、对吧?[/引述]

    正确、它应满足 VIH 和 VIL 要求。  

    [引用 userid="403768" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175818/cdclvc1104-input-capacitance ]2)压摆率(tr/tf)指定的电压电平是多少? (20%~80%Vcc 或10%~90%Vcc?)[/引述]

    上升和下降时间定义为20%至80%。 压摆率通常是波形中任意点的斜率。 因此、它与上升和下降时间略有不同。

    [引用 userid="403768" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175818/cdclvc1104-input-capacitance ]3)   CLKIN 引脚的最大输入电容是多少? (根据 此 E2E 帖子 的典型 值为2pF)

    考虑到布局寄生、下面列出了原理图级别的输入电容、最大值大约为2-3pF。

    典型输入电容 CIN_SE

     1.095pF

    最大输入电容 CIN_SE

     1.267pF

    [引用 userid="403768" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175818/cdclvc1104-input-capacitance "]只要 满足6.3中指定的最小脉冲宽度(低脉冲宽度和高脉冲宽度),占空比是否重要? (45%~55%占空比限制等)[/QUERP]

    具有占空比限制的脉宽低电平和高电平应提供正确的输出。 如果您具有不同占空比的低脉冲和高脉冲宽度、那么低脉冲和高脉冲宽度将会不同。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    有关压摆率的信息。
    通常时钟源的输出阻抗和 CLKIN 引脚的输入电容会产生一个 RC 时间常数、该时间常数会减慢输入时钟边沿。
    如果设计没有过冲、则在上升转换接近 V_OH (输出高电平)时、边缘会"舍入"。

    我认为、压摆率应具有特定的输入电压范围。
    例如、当上升/下降沿超过阈值电压时、压摆率需要为1~4V/ns。

    确切的阈值电压在 PVT 范围内变化、因此我们通常使用输入高/低最大值来获得范围要求。
    数据表通常将压摆率规格从20%~80%Vcc 确定为规格、以便在超过阈值电压时了解临界压摆率。

    例如、请参阅 CDCM6208数据表(链接)中的表6.14、其中指定了特定电压范围和负载电容的输出压摆率。

    您能否仔细检查并查看压摆率所需的输入范围是多少? (典型值为20%~80%Vcc)

    最小脉冲宽度。
    我是否正确地理解、无论输入占空比是多少、输出占空比都是相同的?

    因此、假设25MHz 输入时钟具有理想的0[ns]上升/下降时间。
    理想50%占空比的脉宽(tpw)= 20ns (20ns 高电平和低电平= 40ns 总电压= 25MHz)
    但是、现在让我们添加一些占空比误差(±10%= 40%~60%)、因为没有什么是理想的。

    现在、tpw_high = 22[ns]且 tpw_low = 18[ns]。
    输出占空比是否与该输入占空比相同、还是不同?

    是否存在所需的输入最大值 占空比限制?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    输入压摆率范围为输入摆幅的20%至80%。

    [报价 userid="403768" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175818/cdclvc1104-input-capacitance/4430812 #4430812"]我是否正确理解无论输入占空比是多少、输出占空比都是相同的?

    是的、没错。  基于50%输入占空比、即±5%占空比失真、输出占空比变化为45%至55%。 在22ns 的情况 下、我们将添加±5%占空比失真、这将是您的输出占空比。 因此、22ns ±1.1ns 将为 tpw_high。 tpw_low 也是如此。

    请告诉我这是否澄清了您的问题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    只是为了澄清。

    1) 1)数据表未列出时钟输入压摆率为输入摆幅的20~80%、如所附图像所示。
    这种情况来自哪里、我是否可以安全地理解这也适用于所有 cdclvc11xx 系列器件?

    2) 2)我了解时钟缓冲器不同于使用内部 PLL 重建输出时钟的时钟发生器
    因此、输出占空比跟踪输入占空比、并由于脉宽(TPLH - tpHL)偏斜而导致性能下降。

    我随附了一个 Excel 工作表、其中包含一些超简单的计算、以了解占空比降级。
    我的理解是否正确?

    例如、考虑以下因素:

    VDD = 2.5V
    f_in = 125MHz
    P_SKEW = 220ns (因为 VDD = 2.5V)

    在这里、假设输入占空比为50%、预期的最大降级为±2.75%、对吧?

    您在上面的示例中给出的±5%是因为在"最大"条件下:

    VDD = 3.3V
    f_in = 250MHz
    P_SKEW = 180ns (因为 VDD = 3.3V)

    我们得到±4.5%的最大占空比降级、对吧?
    (也可以使用随附的 Excel 工作表进行确认)

    e2e.ti.com/.../duty_5F00_cycle_5F00_degradation.xlsx

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1.很抱歉、数据表引用错误。 我在前面提到了 LMK1Cxxx 系列、这是 CDCLVC1XXX 系列的最新版本。 但对于 CDCLVC1XXX、它也是20%至80%。

     2.我再次检查了数据表要求。 是的、它是根据最大或最坏情况条件定义的。 但是、如果您明确考虑2.5V、则它会更改为 ±2.75%、正如您在注释中提到的那样。  根据这两个假设、Excel 工作表是正确的。

    最棒的

    阿西姆