This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:无法启动 TICS Pro

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1179462/lmk05028-unable-to-launch-tics-pro

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我在 Windows 10 Pro 1803上。 我已经安装了 TICS Pro 一段时间了、它一直运行良好。 现在它已经停止工作了。 我已卸载并重新安装了它(v1.7.5.0)两次、包括重新启动、然后卸载并安装了最新版本(1.7.5.7)。 行为始终相同。

当我尝试通过桌面图标或通过单击可执行文件(即使使用"以管理员身份运行")启动程序时、我会看到一个名为"加载时出错"的小对话框。 现在、重新安装程序后、我在"Loading LMX2572"时获得该值。 在 LMK05028加载期间获取它之前、因为它是我在工作时使用的器件。 如果我在对话框中单击"OK"、则会显示 GUI。 底部显示"Error loading Device LMX2572"。 如果我选择"选择器件"并选择 LMK05028、我会再次看到"加载时出错"对话框、如果我确定底部显示"加载器件 LMK05028"时出错。 "可能的原因:输入字符串 格式不正确。"。 无论我尝试选择哪种器件、都会发生同样的情况。

我可以补充一点、TICS Pro 仍然可以在安装了它的另一台计算机上工作、该计算机具有 Windows 10 Pro 1903。 我们将其安装在另一台安装了最新 Windows Pro 版本的计算机上、也可以正常工作。

TICS Pro 的系统要求是什么? 最新的发行说明仍然是指似乎不存在的用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我已随附以下用户手册。 但是、使用 TICS Pro 时不应存在系统要求。 我们将向您提供更详细的回复。 但是、如果用户手册确实回答了您的问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../7624.TICS-PRO-GUI-_2D00_-User-Manual.pdf

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    为什么在 Windows 10 Pro 1803 (Windows 10 Pro 1903)上出现任何突然中断的情况、我不清楚。  

    "加载时出错"对话框中是否列出了一些内容? 这通常应该是控制名称或"无"、这有助于确定错误发生的位置。

     您能否导航至 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Network Synchronizer Clock (Digital PLL)\LMK05028并将 LMK05028.ini 和 LMK05028.TCB (如果存在)上传到该主题?  

    您不会碰巧使用使用逗号作为十进制分隔符的区域设置、您会吗? 如果尚未按这种方式设置区域设置为 EN-US,则可能会尝试将该区域设置为 EN-US -我不希望这样设置有效,但我无法想象加载以前保存并加载的应用程序输入字符串时会出现什么问题。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你在头上按了指甲。 我最近充满了语言环境设置、以将逗号作为十进制分隔符(这是我所在地区的正确设置)、但显然这样做是错误的。 正确操作后(将"格式"更改为"英语(瑞典)"、而不是仅仅更改十进制分隔符)、TICS Pro 会再次正常工作。

    尝试加载 LMK05028时对话框中的内容为"CH0_freq"、但现在还在后面。

    非常感谢。