This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何将配置文件(TCS)转换为 EEPROM (EPR)文件?

Guru**** 2879070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173808/lmk03328-how-to-convert-configuration-file-tcs-to-eeprom-epr-file

器件型号:LMK03328

您好!

我是否知道如何 将配置文件(TCS)转换为 EEPROM (EPR)文件?

何时需要在 TICS Pro 下导出 EEPROM 文件时连接 LMK03328?

如果有分步式培训或幻灯片、则很好。

感恩节快乐!

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  
    无法将.TCS 文件转换为.EPR 文件。  

    无需将 LMK03328连接到 TICSpro 即可导出 EEPROM 文件。  

    我已经创建了有关如何使用 LMK033xx GUI 的小概述指南、其中包括如何创建.EPR 文件。  

    e2e.ti.com/.../LMK03328-Overview.docx

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 维森特

    很抱歉迟到了。

    如果我们想在 SMT 之前对 EEPROM 进行预编程、是否可以通过 I2C 通过 EPR 文件对 EEPROM 进行编程?

    还是 TICSpro 可以为 EEPROM 编程器导出.hex 或.bin 文件?

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  
    是的,您可以在 SMT 之前进行编程。  

    同样、TICSpro 可以导出.txt 文件中的寄存器映射以进行外部编程。

    TICSpro 无法导出.bin 文件。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我导出了.txt 文件、它将包括所有寄存器、甚至是只读寄存器。

    其格式包括寄存器地址和值。

    我们希望导出的文件将寄存器地址和值分开。 不 包括用于外部编程的只读寄存器。

    谢谢、此致、

    老虎