This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000EVAL:相位噪声良好的分频器评估板

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000EVAL, LMK01000, LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178064/lmk01000eval-frequency-divider-evaluation-board-with-good-phase-noise

器件型号:LMK01000EVAL
主题中讨论的其他器件: LMK01000LMK01801

您好!

对于我的应用、我需要使用分频器将信号发生器的输入信号频率分频。  我找到了一些评估板  LMK01000EVAL 和 LMK01801EVAL。 此外、良好的相位噪声性能也很重要。 我想确保这两个评估板满足我的需求。 此外、如果  建议使用任何评估板、您可以与我分享一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Libby、

    要为您的应用推荐最佳器件、请提供以下信息:

    -所需的输出频率

    -相位噪声(即"良好的相位噪声性能"是什么意思)

    -输入类型

    -每种输出类型和数量

    -引脚对引脚兼容

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    以下是有关我的应用程序的一些信息

    输出频率:>200MHz

    相位噪声:<-150dBc @1M 偏移(当信号以40MHz 振荡时)

    输入:正弦或方形输入

    输入频率:>1GHz

    输出:正弦波或方波

    输出号码:>=1.

    引脚:SMA 信号输入、SMA 信号输出

    请告诉我是否有不清楚的信息。

    谢谢、

    Libby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Libby、

    为了直接回答您的问题、LMK01000不适合您的应用、因为它在任何输出中都没有分频器值、这将导致1GHz 信号产生200MHz 的频率。 您需要一个分频器值= 5、并且 LMK01000分频器值不能被编程为该值。

    相反、我建议您使用 LMK01801 (EVM 链接)、因为它是我们唯一具有您所需分频器并满足您输入频率要求的器件。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的建议。 除法值不能为5、也可以使用偶数值。 从  LMK01000数据表中、它也可以提供此功能。 该规格也符合我的应用。

    我想确保我的意见是正确的。

    感谢您的耐心等待。

    Libby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Libby、

    如果您不需要恰好200 MHz 的频率、而只需要任何高于该频率的频率、那么您应该可以正常工作。 同样、我想注意的是、该器件允许的分频器将限制您将获得的输出(输入为1GHz 时仅为500MHz 和250MHz)。 此外、遗憾的是、我没有您在40MHz + 1MHz 偏移时所查找的相位噪声的准确数据。 当您说该器件符合您的规格时、您是否也测量过该器件? 如果是这样、并且部件满足您的相位噪声要求、则此部件也可以满足您的要求。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea