This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:关于优化传播延迟的计算

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180063/cdcvf2505-about-the-calculation-for-optimizing-the-propagation-delay

器件型号:CDCVF2505

你(们)好

在数据表10.2.2详细设计流程中、它显示了

"确定所有时钟输出 Y[3:0]检测到的平均输出负载。"

优化 PLL 传播延迟的第一步。

在下面的情况中、

1Y0=1Y1=4pF、1Y2=1Y3=0pF (未连接)

平均输出负载是 4pF 还是(4pF+4pF+0pF+0pF)/4=2pF?

2.对于平均输出负载计算、我们是否应该包括数据表中所示器件的输出电容?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    除了外部电容值外、我们还将包括器件的输出电容。 假设1Y2和1Y3上有4pF 和1Y0以及1Y1和0pF、则平均输出应为: 平均输出负载=(6.8 + 6.8 + 2.8 + 2.8)/ 4 = 4.8pF。

    最棒的

    阿西姆