This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:GUI 软件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, TRF3765EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756296/trf3765-gui-software

器件型号:TRF3765

您好!

我刚从 DigiKey 购买了 TRF3765 EVAL 板、包装盒中没有 CD。

我需要 GUI 软件、但我无法在 TI 网站上找到下载该软件的页面。

有人可以帮助我吗?

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我们将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来不再提供 CD、我想这是可以理解的、因为大多数新计算机不再配备 CD 播放器。 我正在从数据库文件中提取 GUI、并在收到 GUI 时提供给您。 感谢您的耐心等待。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,您将从何处获取该软件? 我应该给您发送一封电子邮件吗? 最棒的是、Nicolas BO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的确切请求。  我有多个 TRF3765EVM、但没有 CD。  请提供此模块的 GUI 链接。

    Ron Breding

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 GUI 安装程序是在无意中从网页中删除的。  我正在从存档中检索一个新副本、并在收到副本后发布。  感谢您的耐心等待。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否有 TRF3765EVM 的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 -RJH

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_TRF3765_5F00_REV_5F00_E_5F00_05_5F00_07_5F00_2012.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否幸运地从存档中提取软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有安装程序。 以下是链接: txn.box.com/.../w14qrhqj7shlsihswxbe08thycm6utye。 此链接仅激活1周、因此请将文件下载到您的本地计算机。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法下载。 我收到以下消息:

    安全连接失败

    加载页面时、与 txn.box.com 的连接中断。

    无法显示您尝试查看的页面、因为无法验证接收到的数据的真实性。
    请联系网站所有者以告知他们此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将 txn.box.com 设为受信任的网站、现在我看到了这条额外的错误消息:

    无法访问此站点

    txn.box.com 意外关闭了连接。

    尝试:

    • 正在检查连接
    • 检查代理和防火墙
    • 运行 Windows 网络诊断程序
    ERR_CONNECT_CLOSED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使将 txn.box.com 设为受信任的网站、也不允许我进行此下载:

    无法访问此站点 txn.box.com 意外关闭了连接。
    尝试:

    正在检查连接
    检查代理和防火墙
    运行 Windows 网络诊断程序
    ERR_CONNECT_CLOSED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    " 无法访问 txn.box.com/.../w14qrhqj7shlsihswxbe08thycm6utye"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 不确定该错误。 如果您想重试、我将链接延长了一周: txn.box.com/.../w14qrhqj7shlsihswxbe08thycm6utye。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../softwareInstallerMessages.docxis是否有另一种下载软件的方法?  我不断得到:

    安全连接失败

    加载页面时、与 txn.box.com 的连接中断。

      无法显示您尝试查看的页面、因为无法验证接收到的数据的真实性。

      请联系网站所有者以告知他们此问题。

    这是旧形式的下拉框吗?  我不确定在这里该怎么办?  您能给我发送一个受密码保护的 zip 文件吗?  我无法在 IE、Chrome 或 Firefox 中打开此安装程序。  此链接似乎存在真实性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 我没有看到我的方面有任何问题。 位置和服务器有效。 我将再次复制该链接、但不会将其作为超链接。 您可以复制并粘贴到浏览器中。

    txn.box.com/.../w14qrhqj7shlsihswxbe08thycm6utye

    我正在努力恢复 TI.com 上的链接、但我担心链接速度不够快。 文件对于传统电子邮件来说太大。 我可以在正常环境之外探索其他文件传输服务、以便快速修复。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何进入这个"盒子"?  Russell Hoppenstein 向我发送了邀请、但我也无法回答:

    e2e.ti.com/.../1145.softwareInstallerMessages.docx