This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:使用 VDDO 作为输出使能

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758184/lmk00105-using-vddo-as-output-enable

器件型号:LMK00105

您好!

LMK00105具有两组独立的输出时钟、但只有一个输出使能引脚。   是否可以通过将独立的负载开关连接到相应的 VDDO 来控制时钟输出?    

数据表第9页上有一条陈述可以解决此问题、但背后的原因并不完全明确。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Don、

    我认为、使用负载开关符合断开 Vddo 引脚的条件、这是第9页上的注释所不允许的。

    我会将其分配给另一位工程师、以帮助他更好地理解。 但这是我根据数据表了解的电流。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy、

    感谢及时的响应。   期待另一位工程师对这种情况不起作用的原因做出回应。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注释"请勿断开或接地任何 Vddo 引脚、因为 Vddo 引脚在内部连接在输出组内。"需要澄清、尤其是对于"在输出组内"。 我们的 AE 将在下周回来时执行该操作。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    员工、

    感谢您的回答。 现在每个人都是度假回来的,期待着得到一些澄清。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我将确认这是否可以由 IC 设计人员执行。 感谢您的耐心等待。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    VDDO 仅进入相应输出组的输出缓冲级。 因此、可以使用给定输出组的 VDDO 来有效启用输出组。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、

    当通过负载开关断开 VDDO 时、输出的状态是什么?   高阻抗?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVCMOS 输出电源与栅极电压等变为0V  因此、0V 时的阻抗实际上将非常高。  不过、如果您在这种情况下对输出进行曲线跟踪、您将看到二极管在您开始高于或低于接地值时开始导通、因此只有当输出为0V 时、高阻抗才恰好在附近。  如果在该模式下通过外部电阻端接将输出上拉、它将钳制在大约1V 左右。

    Alan