This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:长度限制

Guru**** 2513085 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758711/cdcv304-length-limit

器件型号:CDCV304

大家好、

我的客户希望使用此器件、他们希望知道此器件输出长度限制。

根据我的理解、我们可以通过了解信号速度和传输所允许的最大电容来计算长度限制、

我可以询问最大电容值、还是有任何方法可以计算输出长度限制? 请提供建议,谢谢!

-Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    这是一个节假日季、我不是该设备的专家、但我会尝试一下。

    在电气规格的第5.6节中、它们指定 CL = 10pF。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答!
    我是否可以要求其他方法来计算输出的布局长度限制?

    -Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    它不是一个简单的计算、而是需要一个仿真。 CDCV304网页提供了 IBIS 模型、可用于信号完整性仿真。

    CDCV304 IBIS 模型版本1.2 (修订版 D)

    许多 EDA 软件可以支持 IBIS 模型。 它超出了时钟范围。  

    对于仿真结果、我们应重点关注周期信息(TR/TF、频率、占空比等)和振幅信息(VOH、Vol 等)。 限制还取决于接收器要求。

    希望我的回复能为您提供帮助。  

    新年快乐!

    此致、

    肖恩